This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RGB,XGA

Guru**** 679710 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4727, OPA4703, OPA4743
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/665688/rgb-xga

主题中讨论的其他部件:OPA4727OPA4703OPA4743

你(们)好

XGA中的Hsync和Vsync的迹线长度是否与其RGB信号匹配?

此致;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raheel您好!
    感谢您在E2E上发布您的咨询,但我不理解您询问这些问题的设备。 请提供更多详细信息,以便我们能够正确解决您的问题。
    谢谢!
    ~Leonard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Leonard;我担心这个问题与任何特殊部件号无关。

    我使用OPA4.7872万作为视频信号的复用。 我有08个输入源(RGB和XGA源)和05个输出源。 在设计电路板时,我对RGB通道与相应的Hsync (Vsync)通道之间各自通道的轨迹长度建议和容差感到困惑。 请您引导我或向我提供任何建议。

    此致;
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Raheel,

     我在我们的产品组合中没有看到OPA4.7872万;OPA4727,OPA4743,OPA4703/4/5,但没有OPA4.7872万。  请提供一个示意图,说明您迄今为止在此电路上设计的产品。  有关PCB 布局,请参阅:

    高速接口布局指南(修订版 g) 和  

    高速布局指南(修订版 a)

     

    此致,

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raheel,
    此外,此接口是否用于DLP设计? 想知道为什么在DLP论坛上发布此信息?
    ~Leonard