请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DLPLCRC900EVM 线程中讨论的其他部件: DLP2010EVM-LC, DLP4710EVM-LC, DLP3010EVM-LC
您好,
我有关于DLPLCRC900EVM评估模块的问题。 是否可以使用基于C的API从主机PC进行控制?
我一直在为DLP评估板寻找基于API的控制,唯一找到的是DLP2010EVM-LC,DLP3010EVM-LC和DLP4710EVM-LC。
DLPLCRC900EVM的规格描述了基于USB的API,但我无法找到任何文档或下载链接来确保。 我也不确定它是C/C++ API还是其他编程语言。
非常感谢您的帮助。
Belal