This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710LC:UL等级和 & 迁移

Guru**** 656470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1097385/dlp4710lc-ul-rating-migration

部件号:DLP4710LC

大家好,

我们的客户进行了以下咨询。

能否告诉我有关DLP4710LCFQL的信息?

阻燃等级:5VA>5Vb>V-0>V-1>V-2>Hb                                                       

答案:请选择5VA或5VB或V-0或V-1或V-2或HB

银级迁移

 外部外露部件上不镀银或银。

 答案:请选择 "是"或"否"

此致,

白石

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mia:  

    我们将在内部讨论您的疑问,并很快回复您。  

    此致,

    Mayank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mia:  

    我将关闭TT,并将私下与您联系。 请接受我的朋友邀请。  

    此致,

    Mayank