https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1107017/4000-fps-using-dmd
主题中讨论的其他器件:DLP7000您好、如果可以、感谢您的帮助。
除了我的学位之外、我正在从事一个单独的研究项目、因此我对工程的了解有限。
我需要帮助创建高帧速率(4000fps)、其中将帧连接在一起会创建一个3D 对象、如3个打印对象、但不是3 d 个打印对象。
与高光谱体积显示类似、技术也与互联网上的 Dynaflash 类似。
有关此主题的信息有限。 因此、任何帮助都很好。
我想要获得最终结果的是:
我希望使用 DLP 技术创建全彩色容积显示。 因此、观众可以从任何角度观看3D 物体。
除了通过控制器和3DLP DMD 芯片组将投影的 fps 提高到4000fps 或更高之外、我知道如何做其他一切。
谢谢你