主题中讨论的其他器件:DLP2000、 DLPM2000EVM、
你(们)好
我的 DLP2000出现了一个问题、我想知道它可能是什么、我以前遇到过类似的问题、但之前在另一个型号上出现了黄色色调。 该器件工作正常已有一段时间、但无论重新接线或设置如何、现在都表现出这种行为。 这是校准问题还是某种程度的损坏?
启动界面显示良好、但使用测试图像时、我得到以下内容:
(使用此输入图像)
我的/boot/config.txt 已设置为480 x 480输出,并已正常工作一段时间,直到此问题开始:
# Disable the optional hardware interfaces dtparam=i2c_arm=off dtparam=i2s=off dtparam=spi=off max_framebuffers=2 # Disable compensation for displays with overscan disable_overscan=1 [cm4] # Enable host mode on the 2711 built-in XHCI USB controller. otg_mode=1 [all] dtparam=audio=off [pi4] # Run as fast as firmware / board allows arm_boost=1 [all] # Add support for software i2c on gpio pins dtoverlay=i2c-gpio,i2c_gpio_sda=23,i2c_gpio_scl=24,i2c_gpio_delay_us=2 # DPI Video Setup dtoverlay=dpi18 overscan_left=0 overscan_right=0 overscan_top=0 overscan_bottom=0 framebuffer_width=480 framebuffer_height=480 enable_dpi_lcd=1 display_default_lcd=1 dpi_group=2 dpi_mode=87 dpi_output_format=458773 hdmi_timings=854 0 14 4 12 480 0 2 3 9 0 0 0 60 0 32000000 3
和我的设置命令:
sudo i2cset -y 11 0x1b 0x0c 0x00 0x00 0x00 0x13 i ; sudo i2cset -y 11 0x1b 0x0b 0x00 0x00 0x00 0x00 i ; sudo i2cset -y 11 0x1b 0x16 0x00 0x00 0x00 0x07 i sudo i2cset -y 11 0x1b 0x12 0x0 0x0 0x0 0xC8 i ; sudo i2cset -y 11 0x1b 0x13 0x0 0x0 0x0 0xC8 i ; sudo i2cset -y 11 0x1b 0x14 0x0 0x0 0x0 0xC8 i ; sudo i2cset -y 11 0x1b 0x39 0x0 0x0 0x0 0x1 i ; sudo i2cset -y 11 0x1b 0x3a 0x0 0x0 0x0 0x1 i ; sudo i2cset -y 11 0x1b 0x38 0x0 0x0 0x0 0xd3 i ; sudo i2cset -y 11 0x1b 0x15 0x3a b ; sudo i2cset -y 11 0x1b 0x00 ;
最后、当我使用 i2c 命令关闭蓝色 LED 时、我会得到下图: