请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP3030PGUQ1EVM 您好!
在)的演示(使用 Q8WP LED 时、在 PGU 的最大亮度下、P12V_HC_6网络上的最大电流是多少? 我想使用此数据作为参考来选择降压/升压芯片以生成12V 电压(P12V_HC_6)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在)的演示(使用 Q8WP LED 时、在 PGU 的最大亮度下、P12V_HC_6网络上的最大电流是多少? 我想使用此数据作为参考来选择降压/升压芯片以生成12V 电压(P12V_HC_6)。
您好!
您是否与名为 ElecCheng 的 TI 工程师合作?
我们在这里有一个关于同一个问题的类似 e2e 线程。
谢谢、
陈亚历克斯