This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC120-Q1:DLPC120 I2C 端口1地址

Guru**** 656470 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28023
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1104342/dlpc120-q1-dlpc120-i2c-port1-address

器件型号:DLPC120-Q1
主题中讨论的其他器件:TMS320F28023

您好:  

   DLPC120的 I2C 端口1连接到我们的主 MCU 以进行调试。 DLPC120的 I2C 端口1的 I2C 地址是什么?

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、该 I2C1仅用于 TI 内部调试、不应供客户使用。 连接器 J9不应安装。

    谢谢、

    陈亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着我们的主控制 MCU 无法通过此 I2C 端口1获取 DLP 器件的异常工作信息?
    考虑到功能安全、我们的主控制 MCU 用于获取 DLP 器件的工作状态信息的解决方案是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您仍然可以通过 MCU 与 DLPC120通信、也可以与 TMS320F28023 Piccolo 器件通信。

    这就是当前 DLPC120控制程序的工作方式、即 SPI 总线通过 SPI 与 Piccolo MCU 进行通信。 然后、Piccolo 通过其自己的 I2C 2通道与 DLPC120通信。 如果 SPI 总线需要刷写 ASIC 应用闪存、则 SPI 总线将切换。

    谢谢、

    陈亚历克斯