主题中讨论的其他器件: DLPC150
您好!
有一个 DMD 器件问题- dlp2010nir。
有几个器件在放入 我们的 DLP 纳米扫描 EVM 平台时无法正常工作。
软件 GUI 出现扫描错误- dlpc 启动错误。
但是、其他一些 DMD 部件工作良好。
我们发现批次追踪代码不同、故障码具有相同的批次编号。
是否有批号 GHJJJJK 的信息意味着?
批次之间是否有任何不同?
这里有两个部分、左侧部分在我们的 EVM 中工作良好、但右侧部分失败。
批次之间是否存在任何特性/模型差异?
如果 dmds 都很好(我们的 DMD 提供商说)、是否有这样的可能性?
电路兼容性或一些设置问题?
有些其他器件有相同的问题、其中大多数是相同的批号。
此致、
Paul