This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCRC900DEVM:DLP 控制器替代产品

Guru**** 1186910 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCRC900DEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1118596/dlplcrc900devm-dlp-controller-replacement

器件型号:DLPLCRC900DEVM

您好!

我对用于先进光控制 IC (DLPC900AZPC)的数字控制器有疑问

在 BOM 中、它指出 DLPC900AZPC IC 用于构建此驱动程序板- DLPLCRC900DEVM

由于交货周期很长、我们建议我们可以使用网站上的制造商设计文件自行构建

然而、问题在于缺少此 IC -  DLPC900AZPC、但该 IC 的前一版本- DLPC900ZPC 有大量库存

我们是否可以使用此 IC DLPC900ZPC 来构建此评估板 DLPLCRC900DEVM、而不是您在构建 BOM DLPC900AZPC 中使用的评估板?

是否会导致任何问题?

您是否实际使用了此版本的 IC DLPC900ZPC 来构建这些评估板 DLPLCRC900DEVM?

在 Octopart 中、我们找到 了不同分销商的列表、如下图所示。  

您能否建议您是否有值得信赖的 TI 分销商- Allicdata、One Stop Electronics、Heisener Electronics、Worldway Electronics?

此致、
Timur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timur、

    DLPC900AZPC 是 DLPC900ZPC 的直接替代产品、 因此 DLPC900ZPC 可以正常工作、但我们目前无法验证您列出的任何供应商。   

    我们必须查看这一点、看看我们是否能够提供反馈。  请给我们一些时间来了解这一点。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fizix、

    感谢你的答复

    您能否建议是否 使用此 IC DLPC900ZPC 来构建 这些评估板 DLPLCRC900DEVM?

    性能是否有差异或可能影响 IC 的任何其他微小变化? 它们的信号上升/下降时间是否相同?

    如果可以检查这些分销商、那会更好

    此致、

    Timur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timur、

    这些器件的功能相同。 修订版字母 A 用于完全相同设计的新制造工厂、因此没有影响 IC 的变化。 信号规格相同。

    您必须检查分销商来源。 TI 无法就您的购买选项提供建议。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timur、

    较新的器件型号仅反映制造过程中的流程变化、但在功能和机械方面与原始 器件等效。

    有关授权经销商的信息、请访问 https://www.ti.com/ordering-resources/distributors.html/。  

    Fizix