请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP3020-Q1 降级器、
我对 DLP3020 R/G/B LED 占空比设置有一些疑问
1. RGB LED 占空比能否在一个周期内设置为100%(R+G+B)、或者它可以设置为什么最大值(99%、90%)?
2. R/G/B 的占空比能否在一个周期内自行调整? 是否有最大限制?
非常感谢、祝您一切顺利
Weite
e:weite.chi@ofilm.com