请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPLCR4500EVM 主题中讨论的其他器件:DLPC350、 DLP4500
您好!
我使用 DLPLC4500EVM 的图形序列模式通过 HDMI 显示6位图像。 我使用的图片最初写入为24位、因此我也可以在视频模式下看到它、这是非常正常的。
但当我切换到 图形序列模式时、结果会非常混乱。 图片 仅位于屏幕顶部(垂直压缩并水平扩展)、屏幕底部是切换时第一张图片的一部分 (在任何情况下都不会改变)。 是否有人遇到过相同或类似的问题?
我使用白色、6位、1280x800分辨率。 周期和曝光时间均为2500us。
欢迎您提出任何建议!
此致、
Zekai
Zekai