This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5500:机械共振频率

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP5500
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1123591/dlp5500-mechanical-resonance-frequency

器件型号:DLP5500

大家好、

您能否提供 DLP5500的机械谐振频率?  

提前感谢。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    谐振频率相当高、但未发布。  对于典型的地面振动、DMD 不受影响、因为频率足够高、以至于没有能量耦合。

    是否存在机械冲击或振动问题?   

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fizix、

    他们需要这些信息作为应用 亚微米涂层的参考。 您能否提供此功能?

    谢谢!

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    如前所述、它不是已发布值、可能会随流程更改而有所不同。  我不确定这与亚微米涂层的应用有何关系。  您是否能够帮助我们了解该应用?

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fizix、

    我会向客户询问更多信息、并与您联系。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fizix、

    感谢你的等待。

    客户正在考虑将 DMD 用作稳定系统的一部分、作为允许控制光通量的元素或通过层荧光控制涂层连续性的元素。 由于 DMD 可能会在运行期间以及作为测试的一部分被移动、 因此他们 对有关自然频率的信息感兴趣。

    希望这些信息能有所帮助。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    感谢您提供更多信息。  

    对该请求进行简短呼叫可能会更有效。 微镜实际上在每一帧中移动、要么从一个状态交叉到另一个状态、要么被寻址到同一侧。 每个操作都有一定程度的移动。 如果客户需要有关 DMD 操作的更多信息、请告知我们、我们可以决定实现此目的的最佳方法。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    谢谢你。 如果客户可以致电、我会联系他们。

    我很快会向您提供最新信息。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Marvin。