This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP650TEEVM:如何关闭像素偏移?

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP651NE, DLP650TE, DLPC7540EVM, DLPC7540
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1114146/dlp650teevm-how-to-turn-off-pixel-shifting

器件型号:DLP650TEEVM
主题中讨论的其他器件:DLP651NEDLP650TEDLPC7540EVMDLPC7540

大家好、使用7540EVM GUI 是否可以轻松地关闭所述 DLP 中的像素漂移? 我知道 DMD 只有1920x1080个有源镜片(现在在4K 模式下被吸入)、我希望使用 DMD 的全区域显示像素的镜片。

我可以通过强制显示1080p、但它不是1:1像素进行镜像(现在图像的大小是位于左下角的1/4)。 任何见解都将是巨大的帮助。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jyun、

    该 EVM 具有可实现任何分辨率的 IT6807前端器件。

    应该有一个命令来禁用缩放。 另请尝试 1080p@120Hz,因为它不应进行缩放。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、我同意应该有一个命令来禁用它、我看到的最接近的配置是 GUI 高级模式下的显示图像大小/写入源配置。

    但是、我无法将这些设置写入电路板、引用的错误执行失败。 我将每行活动区域像素从3840修改为1920、并相应地修改垂直数字、但显然无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jyun、

    好的。 我已将您的信息转发给团队。 我们将需要更多时间让系统进入实验室并进行检查。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jyun、

    当您说无法写入电路板时、是始终写入、还是这种特定情况?  打开“高级”页面时,请确保使用“连接”设置重新启用通信。

    在 Advanced - General Operation (高级-常规操作)部分中、如果您几乎一直向下滚动到底部、则会显示一条命令"XPR Enable Mode Command"(XPR 启用模式命令)。  选择0x2 (XPR 应始终关闭)应满足您的请求。

    请告诉我这是否适合您。  我正在实验室中准备获取 EVM 设置、以便复制您看到的内容。

    此致、

    鸭子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我禁用了 XPR、没有任何变化。 我在这里附加了显示屏的图像。 源是1920x1080、但不会切换到1920模式。

    映像大小类型(在常规操作下)设置为0x1 Native (与源大小相同)。 我错过了什么吗?

    我想我现在的问题是,DMD 如何在只有1920列 x 1080行*微镜的情况下实现4K 分辨率? 如果我正确阅读:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jyun、

    我现在已在实验中设置了 EVM。  您购买的 EVM 是4K EVM。  因此、软件会将显示视为始终为4K。  我发现使用整个器件的唯一方法是使用0x0 Fill 或0x2手动命令。  输出将需要为3840x2160。  

    我使用 PC 输入和图形发生器的1080p 60Hz 测试了这种情况。

    我不能保证1对1像素映射、因为可能会进行一些缩放、但它会在整个器件上显示完整的图像。

    此致、

    鸭子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    7540前端电路板是否支持1080p 120Hz 输入? 每当我尝试时、似乎会跳回到60Hz。 我是否也可以在 DLP650TE 上安装 DLP651NE 固件?

    "4K Gimmick"导致的分辨率下降和色度消融使 DLP650TE 无法用于我的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jyun、

    根据 DLPC7540EVM、您可以在 DLPC650TE 上使用 DLP651NE 固件、并且 XPR 功能将被禁用:

    此致、
    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Gary、您能给我提供下载链接吗? 我在 DLP651NE 页面上找不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它位于 DLPC7540 EVM 页面底部。

    https://www.ti.com/tool/DLPC7540EVM?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=hardware

    链接是 DLPC7540固件。  它包含所有0.47和0.65固件版本。

    但是、我已经在 TE 系统上尝试了 NE 固件、但没有发现任何区别。  它将 DMD 标识为4K DMD、处理方式与 TE 固件相同。  但是、请尝试一下、看看它是否以您可以使用的方式运行。

    同时、我将尝试与 SW 团队确认。

    此致、

    鸭子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jyun、

    如果您输入1080p 图像、将"XPR Enable Mode command"(XPR 启用模式命令)设置为0x2、并将"Display Image Size"(显示图像大小)设置为0x0、它将输出不带缩放功能(且无 XPR)的1080p 图像。

    显示区域显示为3840x2160时、您可以忽略上述设置。

    此致、

    鸭子