This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC120-Q1:DLPC120如何读取错误状态和图片状态

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3030-Q1, DLPC120-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1125956/dlpc120-q1-how-does-dlpc120-read-error-status-and-picture-status

器件型号:DLPC120-Q1
主题中讨论的其他器件:DLP3030-Q1

1. DLPC120如何读取错误状态

2、DLPC120如何检测图片是否输出、以及输出图片是否是正确图片的反馈(例如:要输出红色图片、将显示红色图片的状态反馈)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    DLP3030-Q1 (第1.5代)-可通过 TI mySecureSoftware 获取的文档包中提供了此信息。 如果您需要访问这些文件、请在 E2E 上在此处与我联系、然后向我发送包含您的电子邮件地址的私人邮件、以便我可以将您添加到访问列表。

    同时、请参阅以下 E2E 帖子、其中包括一些所需文档的直接下载链接、例如程序员指南:

    DLPC120-Q1:︎ SPI 命令响应不正确?- DLP 产品论坛- DLPRegistered产品- TI E2E 支持论坛

    我们的 DLPC120-Q1专家已被指派负责跟进您可能遇到的任何其他问题。 感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1,给DLPC120一个白色PIC μ A;
    2,DLPC120输出数据给DMD,显示一个白色PIC μ A;
    3,如何从Piccolo SPI Comm界面的第二步中获取有关DMD显示其他颜色PIC(黄色,绿色等)的错误消息?如果我能得到它,哪个命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

     在上述 e2e 响应(https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1051191/dlpc120-q1-why-the-spi-command-response-is-incorrect/3890057?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DLPU057#3890057)中包含的 DLPU061_Piccolo_SW_Guide_201803.pdf 文档中、您可以在第10节中找到有关配置数据的信息。 配置数据中包含您提到的常见颜色(如白色和绿色)的测试图案。

     您还可以在10.2.13测试模式命令列表中看到有关测试模式的更多信息。  

    您可以发送 SPI 命令来读取命令列表并获取 DLPU057_Piccolo_SPI_Command_Guide_201803.pdf 中提到的测试图形信息、该信息也包含在上述 e2e 响应中。

    您对图片正确输出的反馈有疑问。 执行命令后、我们的系统没有反馈响应。 执行该命令、并且不会发回任何校验或响应。  

    如果您只是想在外部控制所有这些、可以使用 DLPC120控制程序设置颜色测试图案。  

    谢谢、

    陈亚历克斯