主题中讨论的其他器件:TMP411
您好,
我们的主控制 MCU 通过 SPI 与 TMS320F 通信。 我们的 MCU 能否通过 SPI 获取由 TMP411在 DMD 主板上测量的 DMD 主板温度信息、DLP3030的芯片温度信息以及 LED 照明板上的温度信息?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我们的主控制 MCU 通过 SPI 与 TMS320F 通信。 我们的 MCU 能否通过 SPI 获取由 TMP411在 DMD 主板上测量的 DMD 主板温度信息、DLP3030的芯片温度信息以及 LED 照明板上的温度信息?
您好!
感谢您提出问题、请参阅以下文件。
e2e.ti.com/.../0412.DLPU057_5F00_Piccolo_5F00_SPI_5F00_Command_5F00_Guide_5F00_201803.pdf
您可以找到以下有关读取 DMD 温度的信息。
在读取电路板的本地温度和 LED 照明电路板温度时、没有立即执行的 SPI 命令。
TMP411可读取本地电路板温度并将通过 I2C 与 DLPC120通信。
您将需要在我们的参考设计代码基础上开发 Piccolo 软件功能 、使用 SPI 命令告知 TMS320F 通过 I2C 与 TMP411连接的 DLPC120进行通信、以读取本地温度。
对于 LED 板、我们有一个连接 到 TMS320F 的 RGB LED 热敏电阻、但我们 的参考设计 Piccolo SW 不包含读取热敏电阻 ADC 并转换为温度的功能、因此 您 需要开发该软件。 因此、该软件开发的一部分是"Read LED temp"命令、可通过 SPI 进行访问。
还请记住、Piccolo SW 可能没有很大的大小灵活性来添加更多命令、因此您可能需要删除未使用的命令来清除空间。
谢谢、
陈亚历克斯