This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPR410:DLPR410BYVA 未初始化

Guru**** 656470 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP9500UV
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1127971/dlpr410-dlpr410byva-not-initializing

器件型号:DLPR410
主题中讨论的其他器件:DLP9500UV

您好!

重新打开此案例

-根据之前的问题(抱歉花了时间...休假了)我们的调查结果如下:

到目前为止、在使用 DLPR410AYVA 的产品上、我们获得了以下读数:

  DMD_VERSION = 101或111

  DMD_TYPE = 000

2.在我们安装了 DLPR410BYVA 的电路板上、我们得到了

  DMD_VERSION = 000

  DMD_TYPE = 010

因此、我们的 SW 会在针对版本查找值5、7时指示故障、针对类型(即 DLP9500UV)查找值0时指示故障

您能给出为什么? 根据变更通知、ID 不应更改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moshe、

    我相信根据更新、DMD_VERSION 是正确的、因为只有足够的位空间用于0-7。  因此、该版本被打包、该版本报告二进制000。  这是固件的版本。

    但是、我担心 DMD_TYPE。  事实上、对于9500、我认为 DMD_TYPE 应该报告000。  对此需要进一步调查。   

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moshe、

    需要澄清的是、这与之前使用的 DMD 相同、因此 DMD_TYPE 相同。  如果我正确读取了您的帖子、这就是 DLP9500UV。

    我将就此发送一条私人消息、因为我知道某些信息是您的项目专有的。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moshe、

    感谢您通知我添加版本0作为控制器版本可以解决此问题。  我要关闭线程。  再次感谢。

    Fizix