This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2010NIR:我想了解 TI#39 DLP NIR NanoScan EVM

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2010NIR, DLPNIRNANOEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1058518/dlp2010nir-i-want-to-learn-about-ti-s-dlp-nir-nanoscan-evm

器件型号:DLP2010NIR
主题中讨论的其他器件: DLPNIRNANOEVM

您好!

你好。 我有一位客户正在使用 DLP NIR NanoScan EVM。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

我想了解 TI 的 DLP NIR NanoScan EVM

根据规格、波长范围为900-1700nm

但是、我想在700-2500 nm 之间进行测试

我注意到、TI 的 DLP2010NIR DMD 芯片能够在该范围内进行测量

但我不确定该芯片是否已预先安装、或者我必须单独安装

您还能说明我如何在此器件上使用比色板

使用试管时、我是否需要购买单独的组件

此致、

Ray Vincent