主题中讨论的其他器件: DLPNIRNANOEVM
您好!
你好。 我有一位客户正在使用 DLP NIR NanoScan EVM。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。
我想了解 TI 的 DLP NIR NanoScan EVM
根据规格、波长范围为900-1700nm
但是、我想在700-2500 nm 之间进行测试
我注意到、TI 的 DLP2010NIR DMD 芯片能够在该范围内进行测量
但我不确定该芯片是否已预先安装、或者我必须单独安装
您还能说明我如何在此器件上使用比色板
使用试管时、我是否需要购买单独的组件?
此致、
Ray Vincent