主题中讨论的其他器件: DLPC3439、 DLPC3479、
我想知道 DLP4710LCFQL 和 DLP4710FQL 之间的兼容性。
我已经阅读了另一篇文章、其中提到了 DLP4710AFQL 和 DLP4710FQL 之间的兼容性。 根据此帖子、通过更新固件可将 DLP4710FQL 替换为 DLP4710AFQL。
我认为 DLP4710FQL 是 DLP4710AFQL 的旧版本、需要使用 DLP3439控制器。
但是、今天我注意到 DLP4710FQL 已安装到2年前购买的 DLP4710EVM-LC 评估模块中。
因此、DLP4710FQL 应与 DLP4710LCFQL 兼容。
当前我的理解:
- DLP4710AFQL 与 DLP4710FQL:兼容
- DLP4710LCFQL 与 DLP4710FQL:兼容
- DLP4710AFQL 与 DLP4710LCFQL:不兼容
这是我的理解是否正确?
此致、
H. Arai