主题中讨论的其他器件:DLPA200
您好!
每个原理图按如下方式分配 zenner 二极管。 但是、注释指出两个赋值都不正确。 我们可以移除 DLPA 侧的 D8还是 DMD 侧的 D1?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Uryyy、
感谢您的分析!
是的、看起来需要一个齐纳二极管。 在控制器板上、DLPA200的 VoFF_1连接到 DMD 板柔性电缆上的 DMDVCC2引脚。 然后、DMDVCC2上有一个显示 VCC2的电路。
您发送的第一份原理图副本是带有齐纳二极管的 VCC2节点。
我在实验室中没有找到 EVM 板、但仍在寻找。 我的目标 是立即仔细检查您的分析和我的评论。
此致、
Matt