请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP2000 主题中讨论的其他器件: DLPC2607
大家好、
客户希望 在其实验中使用 DLP2000将可见光反射到 DMD 上、然后操作 DMD 中的镜片以仅从特定行或列中获得反射。
您能否确认这是否可行? 此外、他们 还想知道操作 DMD 镜片需要哪些进一步的软件和硬件要求。
感谢你的帮助。
此致、
Marvin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Marvin、您好!
所需应用 由先进光控制"3D 扫描和机器视觉产品"的产品提供支持。
客户可以使用可见光产品系列中的任何产品。
DLP2000 DMD 以及配套的 DLPC2607控制器专为视频显示应用而设计。 它不支持波长选择用例。
此致、
Vivek