This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP 评估套件-我需要帮助来识别此电路板和套件模型

Guru**** 824870 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1136959/dlp-evaluation-kit---i-need-help-to-identify-this-board-and-kit-model

主题中讨论的其他器件:DLPC200

大家好

我的实验室正在尝试识别我们拥有的 DLP 评估套件的型号和组件、以了解如何操作该套件-缺少投影仪的文档。 这是一个小型电路板套件、其中安装了 UV 光、我们希望将其用于使用 UV 光模板的3D 打印应用、并能够使用光投射不同的图像/图案。 该套件是由 ETH Zurich 在瑞士购买的、我们认为它是从2016年开始购买的。 顶部板称为"Discovery 主板版本1"、控制紫外光的侧板是名为"DLPC LED 板版本3"的 DLPC 板。  器件上的白色标签上还有一个条码3828EA007194、但通过 google 搜索此号码并不会显示任何内容。 如果此论坛上的任何人 都能识别此套件的品牌和型号、请告诉我。 请参阅图片。 谢谢!

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrea、

    我怀疑这是一个基于 DLPC200的系统。  您是否尝试为电路板供电并插入 USB 以查看它报告的 VID/PID。  由于两个主芯片都被覆盖、因此很难分辨。  这不是 TI 制造的。  您可能会尝试联系我们的一些设计合作伙伴、如 ViALUX、DLI、Wintech 等。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrea、

    我的一位同事能够识别该装置。  请参阅此链接:

    https://si-cube.com/html/uvdlpprojector-show-4.html

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的参与! 我将在 si cube 站点上尝试该软件。 )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈

    很高兴我们能提供帮助。  您是否能够确认此问题已解决?

    Fizix