请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPA200 您好!
D1齐纳二极管尝试将由 DLPA200的 Voffset 驱动的 VCC2钳制在适当的电压范围内
BZD27C8V2P 的容差范围为7.7V 至8.7V
如果该容差为最小值、则 VCC2将小于8.25V。
那么,您能不能告诉我这个电路为什么工作呢?
我们的客户希望知道这一原因、因为他们的大规模生产设计是安全的。
DLP012A0001_SCH.pdf 第5页
此致、
Koike