请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP3030-Q1 主题中讨论的其他器件: DLP3030Q1EVM、 DLP30PGUQ1EVM
你(们)好
我想使用 DLP3030-Q1电子评估模块/ DLP3030-Q1图片生成 Uni t /DLP3030-Q1组合式 HUD 桌面演示器的不同之处
BR
William
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我想使用 DLP3030-Q1电子评估模块/ DLP3030-Q1图片生成 Uni t /DLP3030-Q1组合式 HUD 桌面演示器的不同之处
BR
William
您好、William -
每个 EVM 的照片可在相应的网页上找到、链接如下。 下面是每个组件的快速摘要:
DLP3030Q1EVM:仅电子产品
DLP3030PGUQ1EVM:PGU =图像生成单元。
DLP3030CHUDQ1EVM:组合式 HUD
有关更多详细信息、请参阅每个网页上的 EVM 用户指南文档。
此致、
Ross