This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC4422:DLPC4422 CAN#39;t 通过 USB 电缆连接 PC、USB_Enz (GPIO_38)保持高电平

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC4422, DLP650NE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/973550/dlpc4422-dlpc4422-can-t-connect-pc-with-usb-cable-usb_enz-gpio_38-is-keeping-high

器件型号:DLPC4422
Thread 中讨论的其他器件: DLP650NE

大家好

我计划设计一个投影开关 dlpc4422+dlp650ne+three color LEDs.e2e.ti.com/.../dlpc4422_5F00_sch.pdf
到目前为止、我已经完成了 dlpc4422板和 dlp650ne 板设计。
插入文件是我的 dlpc4422原理图,请帮助查看。
我从 TI.com 下载 Flash_DDPC4422_DLP650NE_LED.img。
将闪存芯片脱机刻录、然后焊接到 dlpc4422板。

如果保持引导加载程序、dlpc4422可以使用 USB 电缆连接 PC、USB_Enz (GPIO_38)为低电平。设备管理器可以显示 USB 复合设备。
DLP Composer 可以写入寄存器、但无法读取寄存器。我可以在线烧录闪存。
如果不是引导加载程序、DLPC4422无法使用 USB 电缆连接 PC、USB_Enz (GPIO_38)保持高电平。

在调试过程中、没有其他连接、例如无风扇/无温度传感器...只有 DLPC4422板+ dlp650ne 板。
DMD 芯片可以显示 DLP 标识和显示输入源。我认为 dlpc4422正在运行闪存映像。
GRN_EN/RED_EN/GRN_EN 信号为方波。RED_PWM 信号为 PWM.Blu_PWM/GRN_PWM 没有波形、是否正常?
Flash_DDPC4422_DLP650NE_LED.img 能否正常控制哪个 DLPC4422引脚?
为什么 DLPC4422无法连接 PC USB? 需要风扇反馈引脚进行连接?

谢谢你