This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR3310EVM:电机驱动器评估模块

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR3310EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/985391/dlpdlcr3310evm-motor-driver-evaluation-module

器件型号:DLPDLCR3310EVM

您好!

我正在使用 DLPDLCR3310EVM 开发 Android Pico 投影仪软件。 我想让电机驱动器评估模块通过 USB 或 I2C 在 Android 上工作。 我将把它插入我们的 Android 主装置、并调整 DLPDLCR3310EVM 的透镜焦点。 我可以在哪里购买它? 请给我建议。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    感谢您关注我们的 DLP 技术。

    您是否打算使用通过 Android 操作系统控制的外部电机? 如果是、则您具有所需驱动程序代码的任何兼容设备都应该起作用。

    您正在寻找哪种规格?

    此致、

    Philippe Dollo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dollo、

    感谢你的答复。 你是对的。 我将使用 Android 操作系统、并正在寻找 适用于 DLPDLCR3310EVM 的完整硬件解决方案。 是否已组装任何评估套件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    DLPDLCR3310EVM 唯一可用的解决方案是 EVM 本身。 如果您要设计内置 Android SoC 的电路板、您可能需要利用与其关联的参考设计来添加您自己的前端(和适当的电机驱动器): https://www.ti.com/tool/TIDA-080000

    但愿这对您有所帮助。
    此致、

    Philippe Dollo