This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC2607:I2C 程序启动 DLPC2607 (BeagleBone Python、DevaSys)

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC2607, DLPA1000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/996687/dlpc2607-i2c-program-splash-dlpc2607-beaglebone-python-devasys

器件型号:DLPC2607
主题中讨论的其他器件: DLPA1000

您好!


我已经问过类似的问题、但是

我找不到有关如何通过 I2C 上载映像(闪屏)的答案。

如何通过以下途径将 SPLAS 下载到 DLPC2607:
-I2C 编程器 DevaSys /I2CTools?

-I2C BeagleBone?
在 Python 中编写的用于通过 I2C 加载 SPLASH 的示例中、我找不到。

https://github.com/RobertCNelson/boot-scripts/tree/master/device/bone/capes/DLPDLCR2000

  ---- CS0487211

提供案例详细信息或注释:DLPC2607软件编程人员指南(修订版 A)
您是否可以通过 I2C 数据总线手动加载自己的启动界面?
第2.4.1.3段注2。
第2.4.19.2段评论(4)
我有 DLP2607控制软件。
DLP2000EVM + BeagleBone + DevaSys I2C +软件 DLP2607

--

您好、Vladimir、

感谢您联系德州仪器客户支持。

我知道您希望使用 I2C 手动更改 DLP2000EVM 闪屏。 但是、这实际上是可能的、这是一个速度要慢得多的过程、如果您中断写入过程、则可能会使您的闪存变得很容易被欺骗。 我们的 DLP 专家建议使用直接使用 SPI 的方法。 有关更多详细信息、请参阅下面的 E2E 帖子。

e2e.ti.com/.../3031945

我希望我能够帮助您。 如果需要进一步的帮助、请回复此问题、我很乐意再次为您提供支持。

此致、

Carlo Cabaccan
德州仪器客户支持

--

您好,Carlo Cabaccan!

我不想将启动屏幕更改为首次启动 DLP2000EVM 时、如论坛中所述。

我需要设置微镜的静态位置、以便它们不会改变一分钟、然后再将微镜设置为不同的位置一分钟。

对于我来说、微镜在很长一段时间(例如、1分钟)内保持静止状态非常重要。

弗拉基米尔

--

您好、Vladimir、您好。

感谢您的澄清、我知道您想要将由 DLPC2607控制的 DLP2000EVM 微镜更改为静态模式。 我找到了两篇相关的 E2E 帖子、我们的专家提出了一些配置建议。 请参阅以下链接。

https://e2e.ti.com/support/dlp/f/dlp-products-forum/930786/dlp2000-how-to-project-a-static-image-using-dlpc2000

- https://e2e.ti.com/support/dlp/f/dlp-products-forum/802855/dlpdlcr2000evm-disable-or-change-splash-screen-possible 在本案例中、我还有什么可以帮助您的吗?

请放心、我致力于为您提供我支持范围内的任何服务。

此致、Carlo Cabaccan 德州仪器客户支持

--

您好、Carlo!

谢谢你。

我无法确定如何通过 i2c 下载映像。

您能否编写如何通过程序加载映像?

此致、Vladimir。

--

我有 dlp2000evm + I2C DevaSys 编程器和 DLPC2606GUI 程序。

 我有 BeagleBone。

--

您好、Vladimir、

你好

我知道您希望通过 I2C 为 DLP2000EVM 下载映像。 根据我们的记录、我注意到您已在我们的 E2E 论坛上发布了相关问题、我们的专家已从 GitHub 提供了参考 I2C 命令。

e2e.ti.com/.../dlpc2607-add-to-the-program-the-ability-to-control-the-dlpc2607-through-another-i2c-ftdi-converter

如果您对该计划有其他疑问、您可能会在初始 E2E 主题上提出相关问题、因为该主题目前已被锁定。 我将确保对这一问题作出反应。

此致、

Carlo Cabaccan
德州仪器客户支持

--

你好,卡洛!

我在论坛上看到了此链接。
但遗憾的是、我没有通过点击链接找到如何通过 I2C 将图像上传到 DLPC2607。

结构化照明
CmdHandler.py
CmdStatus.py
Constants.py
Curtain.py
Environmental.py
ExtProjOnOff.py
LEDSet.py
LEDTest.py
Look.py
MplayerTest.py
Park.py
ProjCntl.py
readme.txt
ReadCCA.py
ReadEEPROMBBB.py
Splash.py
SpotCheck.py
Status.py
SystemReset.py
TPGTest.py
control.py
dlp_lightcrafter-1.0.19.tar.gz
EEPROM.dump
nhd_test.mp4

您能否指导我如何通过 I2C 将位图加载到 DLPC2607?

--

您好、Vladimir、

你好

我真的想帮助您、但是、我们在支持中心的资源有限。 如建议、请在您的初始 E2E 帖子中提出相关问题、以便我们的专家可以进一步帮助您完成 I2C 上传流程。

e2e.ti.com/.../dlpc2607-add-to-the-program-the-ability-to-control-the-dlpc2607-through-another-i2c-ftdi-converter

在您发布您的问题后、请通知我、我将尽力确保您得到回复。

此致、

Carlo Cabaccan
德州仪器客户支持

--

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhukov、

    使用此芯片组时、无法将镜片完全保持在单个状态的这段时间。 尽管您可以使用纯白或纯黑字段来使镜片通常朝向一个方向、但镜片至少会在短时间内(照明关闭时)复位一小段时间(帧之间)。 您无法保证镜片的状态与您描述的方式一致。

    您使用的是自定义照明器方案还是板载 LED? 如果是、您是否能够选通照明器? 您可能需要根据具体应用为您的案例实施权变措施。

    此致、

    Philippe Dollo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    菲利普·多洛!

    我可以通过激光为 DLPC2607设置外部同步信号吗?
    同步后视镜的开关位置?

    弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗拉基米尔

    我建议您使用 PMIC (DLPA1000)中的 LED_SEL0和 LED_SEL1线路、这些线路用于调制 RGB LED。 您可以通过参考设计原理图找到它们。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01473

    此致、

    Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    菲利普!

    如何通过  I2C 下载到 DLPC2607?

    提供案例详细信息或注释:DLPC2607软件编程人员指南(修订版 A)
    您是否可以通过 I2C 数据总线手动加载自己的启动界面
    第2.4.1.3段注2。  dlpu013a
    第2.1.19.2段评论(4)  dlpu013a

    弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗拉基米尔

    虽然 DLPC2607芯 片组支持通过 I2C (通过编程人员指南)执行闪存更新命令、但 DLPDLCR2000 EVM 本身不支持闪存更新。 您不能通过 SPI 直接向该系统上的闪存器件写入数据、因此如果您以某种方式擦除或损坏 SPI 闪存器件、则无法恢复系统。

    对于您的应用、我建议使用主机处理器将内容推送到 DLPC2607 (如果需要、可能会冻结帧缓冲区以保持静止图像)。

    给您带来的不便、我深表歉意。

    此致、

    Philippe