请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPA100 您好、TI、
我想问一下项目文件中的电机控制。
我有三个 PCBA、它们组装有 DLPC3440和 DLPA100。
其中两个可以旋转色轮、但一个不能旋转。 当然、PCBA 处于相同的条件。 在硬件元素方面没有差异。
我已经确认了在旋转成功和失败时的 U 电流波形、如下所示。
失败的波形似乎显示 电流比成功的波形略高。
我想 成功 的 PCBA 只是 小幅旋转。
我想对参数进行调优、以涵盖所有 PCBA。
该问题似乎在开环过程中出现。
是否有任何参数可调整开环电流?
如果您能告诉我其他信息、您 会注意到这一点、非常感谢。
此致、
隐藏