请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPLCR65EVM 主题中讨论的其他器件:DLPC900、
大家好、
DLPLCR6500EVM 似乎已经停产? DLPLCR65EVMt HE 是替代产品吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
DLPLCR6500EVM 似乎已经停产? DLPLCR65EVMt HE 是替代产品吗?
我们的客户拥有过时的 DLPLCR6500EVM。 他能够使用 DLPC900 GUI 以60Hz 的频率通过 HDMI 进行流式传输、但想知道是否有方法可以更快地流式传输1位图像? 是否有办法将1位图像捆绑在一起、以便 DLPLCR6500EVM 和 DLPLCR65EVM 能够以60*24Hz 的速率进行流式传输?
提前感谢!
艺术
艺术、
我们现在单独销售控制器板和 DMD/DMD 板、而不是整套销售。 对硬件进行了一些更新、但固件和软件应能与较旧和较新的 EVM 同等工作。
请让客户查看使用视频图形模式。 他必须将他的1位模式打包到32位(即8位 R、G 和 B)中的位插槽中。 如果只需要24位、最后8位可以填充0。
然后、在视频图形模式下定义24个1位图形、以便在每个视频帧期间显示一次。 唯一的要求是24个1位图形的累积显示时间必须小于视频帧时间。
请参阅: DLP LightCrafter 6500和9000 EVM 用户指南(修订版 D) -第42页
有关从您自己的 UI 以编程方式实现的信息、请参阅 《DLPC900编程人员指南》(修订版 F)
Fizix