This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR65EVM:取代 DLPLCR6500EVM?

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC900, DLPLCR65EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/990710/dlplcr65evm-replacement-for-dlplcr6500evm

器件型号:DLPLCR65EVM
主题中讨论的其他器件:DLPC900

大家好、

DLPLCR6500EVM 似乎已经停产? DLPLCR65EVMt HE 是替代产品吗?

我们的客户拥有过时的 DLPLCR6500EVM。  他能够使用 DLPC900 GUI 以60Hz 的频率通过 HDMI 进行流式传输、但想知道是否有方法可以更快地流式传输1位图像? 是否有办法将1位图像捆绑在一起、以便 DLPLCR6500EVM 和 DLPLCR65EVM 能够以60*24Hz 的速率进行流式传输?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    我们现在单独销售控制器板和 DMD/DMD 板、而不是整套销售。  对硬件进行了一些更新、但固件和软件应能与较旧和较新的 EVM 同等工作。

    请让客户查看使用视频图形模式。  他必须将他的1位模式打包到32位(即8位 R、G 和 B)中的位插槽中。  如果只需要24位、最后8位可以填充0。

    然后、在视频图形模式下定义24个1位图形、以便在每个视频帧期间显示一次。  唯一的要求是24个1位图形的累积显示时间必须小于视频帧时间。

    请参阅:  DLP LightCrafter 6500和9000 EVM 用户指南(修订版 D) -第42页

    有关从您自己的 UI 以编程方式实现的信息、请参阅  《DLPC900编程人员指南》(修订版 F) 

    Fizix