请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP3030CHUDQ1EVM
我们正在寻找与 DLP3030CHUDQ1EVM 类似且具有以下规格的组合器 HUD
- HUD–厚度为8mm 的1或3块玻璃、玻璃尺寸为210mm x 245mm
- 输入–DVI/HDMI
- 分辨率–1280x1024、50Hz 或60Hz
- FOV–水平20度、垂直24度
- 电源- 28V
您能否根据上述规格提供技术支持来实现 HUD (基于 DLP)。