This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710EVM-LC:传导抗扰度测试

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP4710, DLPC3479, DLP4710EVM-LC
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1161709/dlp4710evm-lc-conducted-immunity-test

器件型号:DLP4710EVM-LC
主题中讨论的其他器件:DLP4710DLPC3479

大家好、TI 人、

我们在基于 DLP4710EVM-LC 的 DLP4710/DLP3479产品中的直流电源或 USB 电缆上尝试了传导抗扰度测试(添加150kHz-80MHz 信号)。 但是、我们发现系统在10MHz 和40MHz 噪声附近较弱。 当我们在 DLP4710投影仪中添加10MHz 或40MHz 信号时、DLPC3479有时会冻结、因此我们必须重新启动 PROJ_ON 以恢复系统。 我们对局势有几个问题。

我们担心 FB20效应。 您能告诉我们选择铁氧体磁珠的背景吗? FB20是否具有特定频率的谐振可能性?

2.如果您有其他有关保护噪音的想法,请现在让我们来看看。

此致、
URY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 URY、

    欢迎回来参加 E2E 论坛,感谢您关注 DLPRegistered技术!

    请参阅以下回答:

     DLP 产品与第三方合作、帮助进行光学模块和硬件设计。 Young Optics 是 DLP4710EVM-LC 的第三方。 FB20可能会关注 P3P3V 上的任何噪声。 如果您需要特定频率或任何特定问题、请使用 DLP-OMM-SEARCH 工具直接联系他们。

    在我们的设计中、我们不知道 FB20的影响、因此 FB20应该能够移除。  

    2.由于 EVM 不是最终产品、我们尚未对 EVM 执行专门的传导抗扰度测试。  

    但愿这些帮助。  

    此致、

    Lori