主题中讨论的其他器件:DLP4710、 DLPC3479、
大家好、TI 人、
我们在基于 DLP4710EVM-LC 的 DLP4710/DLP3479产品中的直流电源或 USB 电缆上尝试了传导抗扰度测试(添加150kHz-80MHz 信号)。 但是、我们发现系统在10MHz 和40MHz 噪声附近较弱。 当我们在 DLP4710投影仪中添加10MHz 或40MHz 信号时、DLPC3479有时会冻结、因此我们必须重新启动 PROJ_ON 以恢复系统。 我们对局势有几个问题。
我们担心 FB20效应。 您能告诉我们选择铁氧体磁珠的背景吗? FB20是否具有特定频率的谐振可能性?
2.如果您有其他有关保护噪音的想法,请现在让我们来看看。
此致、
URY