请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPNIRNANOEVM 大家好、
意外上传了一个"错误/错误"的 Tiva 固件、现在、我无法使用 DLPNIR Nano GUI 软件将该错误的 Tiva 固件替换为原始的 Good .bin 文件。
每次尝试在 DLP NIR Nano GUI 上执行此操作时、它都会变得很不容易、并且一直保持在10%。 是否有办法复位电路板?
谢谢你。
-Marlk