主题中讨论的其他器件:DLPC900
各位专家:
你好。
我们的客户在下面有问题。
在 DMD 仍然工作时、我拔下了连接到计算机的 USB 电缆。 重新连接 USB 后、我发现软件(DLPC900REF-GUI)无法再识别 DMD。
我重新启动 DLP6500一段时间、但在 DLPC900REF-GUI 中仍然没有响应。
我在我们拥有的另一个 DLP6500上测试了该软件、它们都能正常工作。
对于这个"损坏的"DLP6500、在我为其供电后、EVM 板上的2个 LED 亮起、而第三个 LED 保持闪烁、正如手册所述。
实际上、当通电时、该 DLP6500上的 DMD 会作出反应。 只能连接计算机。
当 DMD 仍在软件的时间序列下显示时、我们有时会直接断开 USB 连接。 此时、即使移除了 USB、DMD 也会持续显示。
我不知道这种行为是否会损坏系统。
请提供建议。
请保持安全。
此致、
乔塞尔