请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPC6421 主题中讨论的其他器件:DLP470TP、
DLPC6421连接到 DMD DLP470TP。
引导时、会显示调试消息、如下所示。
是否有人可以暗示可能出现的问题? 我的 DMD LVDS 总线有问题吗?
"。
焊盘修订 ID = 3
Sysmon:低功耗模式更改 cc = 1
Sysmon:内存测试 cc =-15 (<==此行显示错误)
…
系统模式:有4个定义的 SDED
datapathf:转换为已暂停((<==此行似乎也表示错误)
… "