请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:DLP230GP、 DLP4710、 DLP3010、 DLP2010、 DLPC-API我们很高兴地宣布,TI DLPPico
显示和光控制 API v1.4现已发布。 此 C API 可用于配置 DLPC34xx 控制器并与之通信。 最新版本扩展了对 DLP2010 (0.2 WVGA)、DLP230GP (0.23qHD)、DLP3010 (0.3 720p)和 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的显示和光控制版本的支持。 此外、还向 I2C 驱动器添加了对 DeVaSys USB 的支持、 并添加了额外的示例编码。
此 API 简化了投影系统在目标终端应用中的集成、以实现快速原型设计或概念验证、最终缩短了上市时间。 API 主要用于与 Windows PC 的控制器进行通信。 但是、提供的源代码使用户能够将 API 移植到不同的目标平台(例如 Linux、微控制器等)、并将代码集成到定制解决方案中。 我们希望它能有所帮助!
下载 DLPC-API 并在 www.ti.com/.../DLPC-API 上查看完整文档。
谢谢、
Kyle