This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2010LC:DLP2010和 DLP2010LC 之间的差异

Guru**** 2039030 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2010LC, DLP2010, DLPC3430, DLPC3470
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1162556/dlp2010lc-difference-between-dlp2010-and-dlp2010lc

器件型号:DLP2010LC
主题中讨论的其他器件: DLP2010DLPC3430DLPC3470

你(们)好

我们现在将 DLP2010用于 3D 应用  

但是 、我们没有 DLP2010LC。
但 我们有 DLP2010。   我的问题是、我们能否使用 DLP2010框架来评估 机械、热性能和光学性能。
处于开发的"注油器"阶段。

实际上、TI FAE 告诉我们、DLP2010LC 和 DLP2010之间没有区别、   
 就机械、热性能和光学性能而言。
如果这是缝合、请帮助回复、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    欢迎访问 E2E 论坛,感谢您关注 DLPRegistered技术!

    DLP2010和 DLP2010-LC 非常相似。 但是、我应该提到、DLP2010需要与 DLPC3430配对、DLP2010-LC 需要与 DLPC3470配对。 否则、固件将无法完成初始化过程。

    如果您的问题的主要目的是使用 DLP2010来描述 DLP2010-LC 的特征、我将向我们的组件团队确认这将是有效的测试。 我想确保计划不会在系统中使用其中一个代替另一个。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我从我们的团队那里获得了一些反馈。 测试 DLP2010来代替 DLP2010LC 应该能够很好地满足您提到的特性。  但是、您将需要适当的电路板和软件来驱动 DMD 进行测试。

    您测试 DLP2010LC 的能力的主要点是没有用于系统的电路板或软件、还是没有能力获得 DMD?

    此致、

    奥斯汀