请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP9500 主题中讨论的其他器件: DLPA200、 DLPC410
您好!
DLP9500应该被使用2个 DLPA200。 将 DLPA200 A 侧连接到 DMD VCC2的参考原理图。 如果 DLPA200 B 侧连接到 VCC2而不是 DLPA200 A 侧、是否存在问题?
Uryyy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Uryyy、
作为 Discovery 4100平台的一部分、DLPC410控制器板文档详细介绍了两个 DLPA200的连接。 所有 EVM 信息均可在以下站点找到: www.ti.com/.../DLPD4X00KIT。
此设计已投入生产多年、因此我们没有针对您之前有关切换布局的问题提供具体答案。 从理论上讲、只要 DLPA200仍然正确连接、就应该能够切换、但我们在 TI 没有这样做。
希望发现文档能帮助您和您的客户。