主题中讨论的其他器件: DLP4500、 DLPC350
您好!
我想使用 DMD 通过 DLP4500NIR 进行单像素成像。
现在、我将 DMD 用作具有 HDMI 的第二个屏幕。 DMD 显示1位深度的位图后,探测器将检测光强度。
作为测试,我制作了具有所有1值的1140*912位图,并在全屏模式下显示第二台监视器。
当我看到强度图(请查看所附图像的红线)时,有时该值会迅速增加。
我不知道为什么。 您能告诉我修复它们的方法吗?
2.与 NO1类似的问题。 我用0或1制作了位图、然后使用探测器捕获其信号强度。
但我无法获得稳定的值。 这是由视频模式设置引起的吗? 显示1位去像位图图像的最佳方式是什么?
谢谢、