主题中讨论的其他器件:DLPDLCR660TEVM、 DLPLCRDC4422EVM、 DLPC4422、 DLPC6421
您好、 TI ENGINE,
使用 DLPDLCR660TEVM 和 DLPLCRDC4422EVM 开发板时、我们在使用过程中遇到了一些问题。
使用环境
硬件:DLPDLCR660TEVM、DLPLCRDC4422EVM 和 USB 电缆
软件: DLPC4422 GUI 1.0、 DLP660TE_Chipset_Firmware_v9.0 (DLP660TE_Chipset_FPGA.RPD 和 Flash_Dual_DLPC4422_DLP660TE_LED.img)
目前的情况
闪存下载、使用 USB 电缆连接 PC 和 EVM 板、烧录正常、完成后不会出现错误或警告。
系统启动时、将显示闪存映像、表示 Flash_DUAL_DLPC4422_DLP660TE_LED.img 已成功烧录、DMD 工作正常。 和 Display->TPG testPattern,正常设置。
问题
1获得的 FPGA 版本为0.0.0。 是这样吗?
2未显示 FPGA TPG、原因是什么? 如何设置配置参数以显示 FPGA 测试图形(FPGA TPG)? 如何验证 FPGA 是否正常工作?
在 DLPC4422 GUI 中进行配置
第一步, 显示-->投影模式(外部);
第二步,FPGA 控制--> FPGA UHD TPG-->XPR ON UHD TPG (240Hz_4XPR ) 和 XPR OFF 2D TPG (120Hz) 。
--> FPGA TPG 模式选择-->测试模式。 DMD 不显示任何图像。
3 VX1开发板的选择。 DLPC4422的 Vx1接口是否与 DLPC6421的 XV1接口相同? Vx1开发板是否可以通用?
期待您的回复、谢谢。
此致
硅