This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2000EVM:卸下开发套件的光源引擎

Guru**** 1484885 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR2000EVM, DLPA1000, DLP2000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/950738/dlpdlcr2000evm-removing-the-light-engine-of-the-development-kit

器件型号:DLPDLCR2000EVM
主题中讨论的其他器件: DLPA1000DLP2000

大家好、

我叫 Chris、是 DMD 领域的一名新用户。 目前、我想为初学者购买开发套件、以进行一些学习。  

在您的主页上、我找到了套件 DLPDLCR2000EVM。 我的问题是、是否可以从套件中拆下光源引擎并仅使用 DMD。 原因是我想使用激光、而不是引擎中的 LED、通过 DMD 形成任意图形。

提前感谢您!  

大家好

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    欢迎访问 E2E 论坛、感谢您关注我们的 DLP 技术。

    可以拆卸光学引擎并使用与光学引擎内标准 LED 照明分开的 DMD。

    但是、在这些条件下、DLPA1000电源管理 IC 不会调制外部照明源。 由于标准系统设置在红色/绿色/蓝色 LED 之间进行调制、因此您只能使用具有外部照明源的单色(白色)图形。

    至于激光的使用、您可能会遇到硬件问题。 您需要查看 DLP2000 DMD 数据表(https://www.ti.com/lit/ds/dlps140/dlps140.pdf)第6.4节、以确认您希望使用的照明波长是否受器件支持。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Philippe Dollo