请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP3021-Q1 主题中讨论的其他器件:DLP3030-Q1、
首款通过汽车认证的 DMD 器件(DLP3030-Q1和 DLP553X-Q1)采用引脚栅格阵列(PGA)封装、可直接安装到焊接到 PCB 上的插座组件中。 但是、这些 PGA 封装很大、并且通常比其他选项更昂贵。 一些较新的符合汽车标准的封装使用着陆栅格阵列(LGA)封装、该封装使用插入器而不是插座将 DMD 连接到 PCB。 这些封装可以比 PGA 封装更小,尺寸更适合0.3英寸和0.55英寸 DMD,但它们设计用于将 DMD 安装在 PCB 和光学引擎之间。 在制造光学引擎之前仅测试汽车投影仪设计的电子器件部分时、这可能会带来一些小挑战。 为了并行开发电子产品和光学器件、除了 DMD、PCB 和插入器外、还需要一些额外的硬件。
有关采用 s247 LGA 封装的 DLP3021-Q1示例安装硬件的完整设计文档 、请参阅 S247 DMD 安装和电气互连信息下 DLP3021-Q1的产品文件夹页面。 为了测试采用 LGA 封装且具有 DMD 的 PCB 电子器件、可能需要购买或制造部分或全部这些组件。 其他 LGA 封装 DMD 的安装硬件设计可在 TI.com 上相应的 DMD 产品文件夹页面上找到。