请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP3000-C300REF
亲爱的工作人员;
我对 DLP 3000型号有一个问题。
什么是 DLP 3000的旋转角度? 我在手册和一些常见问题解答中看到了 DLP 3000的旋转角度。
在 DLP 3000的手册中、旋转角度为(+/-) 12度微镜倾斜角、但一些人的常见问题解答答案页面显示旋转角度为45度。
哪一个是正确的?
如果两个表达式都正确、有何区别?
请回答我的问题。(hyoung0708@gmail.com)
此致、
Houng Lee