主题中讨论的其他器件: DLP30PGUQ1EVM
请告诉我有关图像生成单元(DLP 3030 - Q1)的信息。
问题1:该产品是否可以像使用 HDMI 输入一样从 PC 投影?
问题2:是否可以投影到 HUD 挡风玻璃上、而不是组合器上?
如果可能、请告诉我们 HUD 挡风玻璃的所需规格?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请告诉我有关图像生成单元(DLP 3030 - Q1)的信息。
问题1:该产品是否可以像使用 HDMI 输入一样从 PC 投影?
问题2:是否可以投影到 HUD 挡风玻璃上、而不是组合器上?
如果可能、请告诉我们 HUD 挡风玻璃的所需规格?
您好、user5928046、
感谢您提出有关 DLP3030-Q1 EVM 的问题。 以下是简短的答案以及一些可能有用的其他信息。
1.是的、DLP3030PGUQ1EVM 接受 HDMI 作为视频输入。 这可以来自台式机、笔记本电脑或任何 HDMI 连接、这些连接可以输出864x480分辨率(60 Hz)或其他支持的分辨率。 EVM 电子器件上有一个 HDMI->Parallel RGB 解串器芯片、可轻松进行评估。 对于生产或原型设计、可以将其更改为与其他视频源一起使用、例如 FPD Link。
2. 是的、可以使用 DLP3030PGUQ1EVM 在挡风玻璃上形成 HUD 显示、而不是 DLP3030CHUDQ1EVM 中包含的组合玻璃系统。 这将需要一个新的电动后视镜将图像重定向到挡风玻璃上、以获得最佳效果。 可以将 PGU EVM 设计为定制 HUD 设置、以用于车内开发工作。
如果直接在挡风玻璃上使用组合器 EVM、则可能会由于挡风玻璃的曲率而导致图像失真。 通常、HUD 光学器件中包含的电动后视镜可用于消除这些失真。 这将需要特定挡风玻璃的模型和光学建模软件来设计后视镜。
您能否提供有关您所询问的挡风玻璃 HUD 规格的更多信息? 一般而言、基于 DLP3030-Q1的 PGU 可输出大约70流明、支持高达10度宽的视场、并支持长达15或20米的虚拟图像距离。 这些规格将由 HUD 系统的光学和机械设计确定。 有关 使用这些参数进行设计的更多信息、请参阅《适用于 AR HUD 的电子和 LED 驱动器参考设计》设计指南(TIDUEE5)。
希望这些信息对您有所帮助。 我可以回答您可能遇到的任何澄清问题。
此致、
杰克逊