请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP9000 主题中讨论的其他器件: DLP9500UV、 DLP7000UV
您好!
根据 DLP9000系列0.9 WQXGA A 类 DMD 文档的第14页、我们提到波长 < 400nm 的最大照明 UV 为0.68mW/cm2。 这是拼写错误吗? 最大规格@ 400-420nm 范围为10W/cm2 。
最棒的
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.