器件型号:DLP3000-C300REF
我目前使用的是不带光源引擎的 DLP3000 LightCrafter EVM (购买后移除、因为我将镜片阵列直接与激光器配合使用、并已正常工作多年) 在连接到电源时会发出高频噪音、并且即使安装了正确的驱动程序、安装了 Windows 10、7和 XP 操作系统的计算机也无法识别这些噪音。 到目前为止、微镜阵列以不同的角度显示了标识和芯片组的2个闪屏、以及进度条、进度条在到达结尾之前停止。 DM365旁边的 LED 呈绿色亮起、而红色和绿色闪烁。 另一个 LED 也会呈绿色亮起。
我已经尝试通过 SD 卡进行引导、但目前只有16 GB 的 SanDisk 卡可用。 驱动程序板(下部板)上的按钮在大多数时间似乎没有响应。
此外,我已尝试按照常见问题解答中提到的步骤,链接为 :https://e2e.ti.com/support/dlp/f/94/t/623283 。 但是、我尝试使用的所有计算机都无法识别 DLP、因此、如步骤4中所述、我不认为安装了错误的驱动程序、并且我无法在设备管理器的"端口"部分下获取"USB 串行设备"。
如果能提供有关如何解决上述问题的反馈、我们将不胜感激。 提前感谢您的帮助。