请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPC200 主题中讨论的其他器件:DLP5500、
E2E、
我正在通过控制相关 DLP5500的 DLPC200为电路板建立 JTAG 测试。 在浏览互联网资源时、在 DLPC 系列中明显不存在 BSDL 文件/TXT 文件。 我想知道这是否有重要原因、TI 团队是否可以为 DLPC200提供 BSDL、或者是否可以提供 BSDL。
也可能是 Xilink 中存在此器件的 BSDL、但随后需要针对 TI ZEW BGA 780引脚修改文件。
如果此问题属于其他问题、请将其移动。
谢谢、
t