请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP5500 主题中讨论的其他部件:DLPC200、 DLPA200
您好!
我想使用 DLP5500或任何其他类似的 DMD 芯片显示静态图像。 我想知道显示静态图像是否需要 DLPA200和 DLPC200等经过分析的芯片组(这不需要照明调制、因为这不是灰度图像)、为了精确、我想使用无掩模光刻进行实验。 我希望必须有一种方法将 DMD 芯片与微控制器直接连接。 但 DMD 数据表中没有提供足够的信息。 有人能帮我解决这个问题吗?
提前感谢。
此致、
Rajesh。