This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DMD 芯片

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP550JE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/830521/dmd-chip

主题中讨论的其他器件:DLP550JE

大家好、我希望有人能够提供帮助、

我正在尝试找到 Nikko R2D2 DVD 投影仪中使用的 DMD 芯片、因为我需要更换它。

谢谢 Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonard、  

    非常感谢您的发帖!

    通过在线快速研究、我发现该产品中使用的芯片是0.55英寸 XGA (1024 x 768) DMD。 我们向大众市场客户提供的最接近的产品是 DLP550JE。  

    但是、系统中使用最多的可能是采用不同封装的、这意味着该产品与 R2D2投影仪不兼容。 请联系产品制造商、让他们为您订购确切的替换产品!

    谢谢、  

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Brandon、

    不幸的是、该公司在一段时间前就出现了、因为只有1000名所有者不知道有什么信息。

    谢谢 Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    我本以为 TI 会有这方面的记录。

    谢谢 Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够安全地移除 DMD 背面并张贴图片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的发帖、Carey 今天稍后将尝试将其删除。

    谢谢 Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carey、

    我在访问 DMD 时遇到困难、仍然在尝试了解如何访问其他组件并将其与之分离。  这就是为什么 https://www.youtube.com/watch?v=fpVQ_BXZOHw 变得困难的原因

    我会随时向您发布。

    谢谢 Leonard